结果:找到"SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 ",相关内容1000条
- Ci2454—集成无线收发器和8位RISCMCU的SOC芯片
- Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。主要应用在遥控玩具、智能灯控、数据透传、工业控制等领域。主要特性无线收发器主要特性MCU主要特性相关图示CI2454封装图
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 8位RISC MCU,SOC芯片,无线收发器 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-11-07 15:57:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- 2.4G无线收发芯片SI24R1/校讯通、电动车防盗低成本解决方案
- si24r1目前在校讯通和电动车防盗市场中已经是成熟的方案,可以完全替代进口的NRF24L01p,新能稳定。根据客户需求,可直接生产模块,节省人工和研发成本。特性:工作在2.4gIMS频段调制方式:GFSK/FSK数据速率:2mbps/1mbps/250kbps最低关断功耗;1uA(睡眠电流)快速启动时间:<=130us内部集成高PSRRIDO宽电源电压范围:1.9-3.6v接收灵敏度,最低可接收数据值:-83dBM负数越多越好最高发射功率:7dbm接收电流(2mbps):15ma发射电流(2mbps):12ma最高10hmz四线spi接口,常见接口内部集成智能ARQ协议基带协议引擎收...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无线 2.4g 收发 校讯通 电动车 低成本 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-11 10:57:00
- VishaySiliconix单端总线收发器SI9241AEY简要分析
- 自2011年,第一颗2.4G收发一体芯片SI24R1的推出,到后续单发的SI24R2,以及2.4G内置MCU的SI24R2E,还有近年来最新推出的大功率的2.4G单发芯片SI24R2F,SI系列的芯片一直是业内有源RFID应用的引领者。今天要给大家说一个好消息,单端总线收发器SI9241AEY也推出了新的国产替代芯片DP9241,目前原厂已经测试样品通过,投入市场大批量生产了。今天小编就先给大家说一说VishaySiliconix的Si9241AEY。Si9241AEY是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。该装置具有过电压保护和VBAT短路。收发信管脚受到保护可以驱动超过VB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Vishay 单端 总线 收发器 SI9241AEY 收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-25 15:40:00
- Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
- 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech 远距离 lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
- 无线接收芯片2210LC
- 无线接收芯片.外部电路简单.技术问题来这里交流
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线接收芯片 发帖人:电子狂人 发帖时间:2018-04-10 14:56:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Si24R1 2.4g无线射频 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-08 10:45:00
- 无线收发芯片/BC7601双十一未班车
- 大家期待已久的低功耗蓝牙无线收发芯片/BC7601,总算入库了,搭上了双十一未班车,具体性能参看http://club.szlcsc.com/article/details_9664_1.html#floor_8
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE收发芯片 无线收发芯片 串口蓝牙 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-11-11 22:14:00
- 5.1家庭影院无线音频收发器
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 无线音频收发器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-11-05 00:09:00
返回